How Industrial Mini Tube Ice is Created

Los fabricantes de hielo industriales en minitubos son máquinas diseñadas para producir pequeños tubos de hielo cilíndricos que se utilizan comúnmente en diversas aplicaciones, incluidos servicios de alimentos y bebidas, atención médica e investigación científica. Estas máquinas de hielo funcionan según el principio básico de congelar agua en tubos, que luego se recolectan y almacenan para su uso posterior. A continuación te explicamos paso a paso cómo funcionan:

Fuente de la imagen: Genemco



  1. Suministro de agua : La fábrica de hielo está conectada a una fuente de agua, generalmente un suministro de agua potable. Es fundamental que la fuente de agua esté limpia y libre de impurezas para garantizar la calidad del hielo producido.

  2. Filtración de agua : en algunos sistemas, el agua puede pasar a través de un sistema de filtración para eliminar sedimentos, minerales o impurezas. El agua limpia ayuda a producir hielo claro e insípido.

  3. Molde de hielo o evaporador : dentro de la fábrica de hielo, hay un componente especializado llamado evaporador o molde de hielo. Este molde suele estar hecho de acero inoxidable apto para uso alimentario y está diseñado para congelar agua en tubos de hielo. El molde tiene hileras de cavidades cilíndricas donde se formarán los tubos de hielo.

  4. Distribución de agua : Un sistema de distribución de agua se encarga de llenar con agua las cavidades del molde de hielo. Suele incluir bombas y tuberías que distribuyen uniformemente el agua sobre la superficie del molde.

  5. Sistema de refrigeración : El corazón de la máquina de hielo es su sistema de refrigeración. Consta de un compresor, un condensador y un serpentín del evaporador. Este sistema funciona en conjunto para reducir la temperatura dentro de la fábrica de hielo.

  6. Proceso de congelación : el agua fluye sobre o dentro de las cavidades del molde de hielo. Cuando entra en contacto con las bobinas frías del evaporador, comienza a congelarse. El sistema de refrigeración mantiene la temperatura lo suficientemente baja para garantizar que el agua se congele lenta y uniformemente, formando tubos de hielo cilíndricos.

  7. Recolección : Una vez que los tubos de hielo han alcanzado el tamaño y la consistencia deseados, la máquina de hielo inicia el proceso de recolección. Esto suele hacerse utilizando gas caliente o un elemento calefactor para liberar el hielo del molde. Luego, los tubos de hielo se separan del molde y caen en un recipiente o recipiente de almacenamiento que se encuentra debajo.

  8. Contenedor de almacenamiento : el hielo cae en un contenedor de almacenamiento donde se recoge hasta que se necesita. El contenedor de almacenamiento o una cámara frigorífica suele tener aislamiento para evitar que el hielo se derrita demasiado rápido.

  9. Controles : La máquina de hielo está controlada por un sistema computarizado que monitorea el proceso de fabricación de hielo, incluidos los niveles de agua, la formación de hielo y la temperatura. También inicia el ciclo de recolección cuando el hielo está listo.

  10. Distribución : los usuarios pueden acceder al hielo desde el depósito de almacenamiento según sea necesario. Algunos sistemas tienen mecanismos para dispensar hielo automáticamente en contenedores o máquinas, como los dispensadores de hielo en un restaurante o en un entorno sanitario.

  11. Limpieza y mantenimiento : La limpieza y el mantenimiento regulares son esenciales para garantizar el rendimiento y la higiene continuos de la máquina de hielo. Esto incluye desinfectar los componentes de fabricación de hielo, cambiar filtros e inspeccionar el sistema para detectar cualquier problema.

Los fabricantes de hielo industriales de minitubos están diseñados para brindar eficiencia y confiabilidad, lo que los convierte en un componente crucial en diversas industrias donde se requiere un suministro de hielo limpio y constante.