Compresores de paletas rotativas

Genemco vende compresores de paletas usados ​​para ayudar con la eficiencia y el ahorro de energía.

Ofrecemos compresores rotativos usados ​​de las principales marcas.

Los compresores de paletas rotativas son un tipo de unidad de compresión que utiliza paletas rotativas ajustables accionadas por un motor eléctrico. La carcasa del cilindro y el eje de transmisión descentrado permiten que los compresores de paletas suministren aire comprimido de alta calidad de manera constante. La unidad es energéticamente eficiente y su diseño cuenta con un rotor con paletas que se mueven dentro y fuera de la cámara o válvula del rotor para crear aire comprimido.

Ahora que ya sabe la respuesta a la pregunta "¿Qué son los compresores rotativos?", quizá le interese saber cómo funcionan exactamente. La unidad compresora funciona mediante paletas rotativas dentro de la carcasa del cilindro impulsadas por un motor eléctrico. Las paletas están desplazadas, lo que crea cámaras con diferentes volúmenes a medida que giran. El rotor interior gira y la fuerza centrífuga empuja las paletas hacia afuera de una válvula, formando un sello contra la pared de la carcasa.

El sello crea compartimentos que atrapan el gas y el rotor continúa girando para generar aire comprimido. Luego, este aire se descarga a través de una válvula de salida mientras que el aire fresco ingresa a través de una válvula de entrada. Luego, el ciclo se repite y genera gas comprimido adecuado para numerosas aplicaciones de fabricación.

    Existen muchas ventajas en el uso de compresores rotativos, pero en particular de compresores de paletas. A continuación, se incluye una lista de razones por las que pueden ser una excelente opción para uso en la industria:
  • Durabilidad: Con un mantenimiento adecuado y materiales de alta calidad, las unidades de paletas rotativas pueden tener una vida útil prolongada. Pueden soportar operaciones de servicio pesado y el desgaste diario en las instalaciones de fabricación, lo que garantiza un rendimiento confiable y una eficiencia operativa.
  • Eficiencia energética: Las unidades de paletas rotativas también utilizan una energía mínima. Si su instalación desea eficiencia sin un consumo excesivo de energía, estos compresores son una gran herramienta sin aumentar el costo de su factura de servicios públicos.
  • Niveles bajos de ruido: Los compresores y máquinas rotativas brindan un flujo de aire constante con bajo volumen y vibración, lo que los hace ideales para entornos sensibles al ruido.

    Construcción compacta: Las unidades de paletas rotativas tienen un diseño o construcción compactos y funcionan bien en ubicaciones con limitaciones de espacio.

Un compresor de paletas rotativas utiliza paletas giratorias. Mientras tanto, un compresor alternativo funciona más como un motor que utiliza pistones y cilindros para crear aire comprimido. El movimiento cíclico de un compresor alternativo crea más vibraciones y ruido, pero es conocido por su engranaje de alta presión. La máquina compresora de paletas rotativas también convierte la energía en aire comprimido, pero utiliza rotores cilíndricos que minimizan las pulsaciones y las vibraciones con eficiencia.

En Genemco, ofrecemos el inventario más grande del mundo de equipos y equipos de refrigeración industriales y de fabricación usados. Puede comprar algunas de las marcas más importantes, como Fuller, Frick y FES, sin tener que pagar costos elevados. O incluso puede vender su propia máquina o herramienta. Comience a comprar compresores de paletas rotativas y piezas de compresores en nuestro sitio. También puede comunicarse con un experto de nuestro equipo si tiene alguna pregunta.