Compresores de gas

Compre compresores de gas industriales de los principales fabricantes.

Los compresores de gas están diseñados para procesar gases como gas natural, hidrógeno, nitrógeno y aire.

Estos compresores funcionan desplazando el gas y reduciendo su volumen para aumentar la presión. Hay un motor y una estación de compresión que realiza la compresión del gas. La estación o unidad de compresión contiene varios componentes clave, como cilindros, pistones, válvulas, correas y un sistema de lubricación.

El motor arranca y hace girar un cigüeñal. Estos impulsan el movimiento de los pistones dentro de los cilindros. Los pistones se mueven hacia abajo y una mezcla de gas y aire ingresa al cilindro a través de una válvula de admisión. El pistón se mueve hacia arriba y comprime el gas dentro del cilindro. Esta acción de compresión reduce el volumen del gas y, en consecuencia, genera una mayor presión.

Algunas de las aplicaciones más comunes de estos compresores incluyen la industria del petróleo y el gas natural, así como la industria manufacturera. Tanto las operaciones de upstream como las de downstream utilizan este tipo de compresores, así como las operaciones neumáticas y la manipulación de materiales. También se pueden utilizar para la generación de energía, así como en la industria petroquímica y aeronáutica. En general, tienen diversas aplicaciones en diversas industrias.

La principal diferencia entre ambos compresores es el tipo de fluido que comprimen. Los compresores de aire son específicos para el aire, mientras que los de gas comprimen gas natural, gas refrigerante y otros gases industriales. Almacenan y transportan estos componentes de forma diferente. Los compresores de aire también suelen tener un diseño y una construcción más sencillos.

    Existen distintos tipos que sirven para distintos propósitos. Cada uno funciona de manera única y tiene sus propios beneficios. Vea algunas de las opciones más comunes a continuación:
  • Compresor alternativo: Estos compresores de gas industriales utilizan un pistón dentro de un cilindro para comprimir el gas. Son conocidos por su alta relación presión-compresión.
  • Compresor de tornillo rotativo: Estas unidades se caracterizan por dos tornillos metálicos giratorios que comprimen eficientemente el gas mediante fricción.
  • Compresor de paletas rotativas: El compresor de paletas rotativas tiene paletas rotativas ajustables que empujan contra la pared del cilindro para comprimir el gas.
  • Compresor centrífugo: Este tipo de compresor utiliza la fuerza centrífuga para crear compresión.

Puede comprar compresores o herramientas industriales aquí mismo en Genemco. Vendemos equipos de las mejores marcas y nuestro objetivo es ayudar con la eficiencia energética y el ahorro de energía. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda con la elección de equipos industriales.