Compresores semiherméticos

Incrementa tus sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Genemco ofrece compresores semiherméticos de varios líderes en el espacio de tecnología de compresores.

Compresor semihermético Carlyle
AgotadoRecently Sold

Antes de definir un compresor semihermético, puede ser conveniente definir primero el compresor hermético. Se trata de un tipo de compresor que se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales y de fabricación. La palabra "hermético" se refiere a un sello hermético, lo que significa que el tipo de compresor hermético normalmente tiene su carcasa sellada por soldadura. El motor y el compresor están encerrados dentro de una carcasa de acero. De esta manera, el compresor está completamente separado de su entorno externo.

El tipo semihermético tiene un diseño que permite a las empresas abrir la carcasa para realizar diagnósticos, inspecciones o tareas de mantenimiento. Está totalmente protegido del medio ambiente, pero se puede acceder a las válvulas internas y al motor del compresor porque está fijado con tornillos en lugar de con un sello totalmente hermético.

El término "hermético" indica un sello hermético. Si la tecnología del compresor se considera no hermética, entonces indica la falta de un sello. La configuración normalmente no tendrá carcasa alguna.

No. Los compresores abiertos no tienen ninguna carcasa o carcasa protectora exterior para alojar el motor eléctrico y el compresor en sí. Esto permite que escape el aire o la presión. Si bien es más fácil de mantener debido a su diseño abierto, también está expuesto a la suciedad, los productos químicos y otros residuos porque no tiene carcasa.

Algunas de las principales ventajas del tipo de compresor semihermético incluyen el diseño compacto, el proceso de compresión eficiente, el alto rendimiento y la eficiencia energética. Esta máquina también es confiable y flexible. Gracias a la carcasa y el diseño de metal, estos compresores son menos propensos a sufrir daños causados por la humedad o el polvo, al tiempo que permiten un fácil mantenimiento. El sello hermético incluso evita fugas de refrigerante y mantiene su eficiencia a lo largo del tiempo. Este tipo de máquina consume menos energía, pero sigue siendo flexible en términos de capacidad y control. Hay mecanismos de control ajustables que permiten a las empresas adaptar fácilmente la salida del compresor para satisfacer las necesidades del sistema deseado. Los compresores semiherméticos también son compatibles con varios tipos de refrigerantes. Mejorarán el rendimiento general de su sistema de refrigeración o aire acondicionado.

Puede comprar equipos usados en Genemco al mejor precio. Nuestro inventario es el más grande del mundo e incluye compresores herméticos y sus contrapartes semiherméticas. También puede comprar compresores de espiral, serpentines de evaporador, bombas y máquinas de hielo. Tenemos testimonios de clientes increíbles porque nuestro equipo tiene años de experiencia al servicio de clientes globales durante más de 30 años. Visite el resto de nuestro sitio web para obtener más información sobre las mejores marcas de hoy.