Tambores de compensación y tanques de compensación
Los tanques de compensación son necesarios para absorber las fluctuaciones de presión y regular la dinámica del flujo.
Ofrecemos tanques de compensación de combustible de fabricantes líderes como Phillips, Frick y RVS.
- Preguntas frecuentes
Los tanques de compensación desempeñan un papel fundamental en las instalaciones industriales y de fabricación, ya que son responsables de absorber las fluctuaciones de presión y regular la dinámica del flujo. Ya sea que su negocio esté relacionado con sistemas de agua, producción de petróleo u otros campos que impliquen flujo de fluidos, un tanque de compensación de acero mantiene la estabilidad de un sistema.
El tanque de acero actúa como amortiguador en el sistema de tuberías al absorber cualquier exceso de presión que pueda producirse cuando el caudal cambia repentinamente. Si hay un aumento del caudal, el tanque de compensación almacenará el exceso de volumen de fluido para evitar daños en las tuberías. Si hay una disminución del caudal, el tanque de compensación simple libera el fluido almacenado para garantizar un flujo constante.
En general, su función principal es absorber las variaciones y fluctuaciones de presión que puedan producirse durante las operaciones de arranque o parada, así como durante el funcionamiento normal del sistema.
Un tambor de compensación separa el líquido del gas para permitir que el gas pase al compresor y a través de una línea de succión. El propósito del tambor de compensación es proteger el sistema de tuberías de cambios repentinos de presión. Por lo tanto, absorbe las sobretensiones en el evaporador que pueden ocurrir durante una variación de carga. Al absorber estas sobretensiones y fluctuaciones, el tambor de compensación ayuda a regular la presión, asegurando un flujo controlado y constante a través del sistema de tuberías y promoviendo el funcionamiento eficiente de todo el proceso.
Las empresas no pueden permitirse el lujo de pasar por alto la necesidad de un tanque de compensación. Las fluctuaciones de presión pueden tener consecuencias graves, como daños en el sistema de tuberías, daños en el equipo, fallas del sistema o roturas de tuberías. Los tanques de compensación crean básicamente una zona de amortiguación para poder manejar estos cambios de presión de manera efectiva. El tanque actúa como un depósito y reduce la tensión general en el sistema. Funciona como regulador y amortiguador, minimizando cualquier presión destructiva que pueda causar daños.
- El tamaño de su tanque de compensación dependerá de varios factores, como la capacidad del sistema, la velocidad a la que se transfiere el líquido o refrigerante y la capacidad requerida para sus operaciones. Para determinar el tamaño ideal de su tanque de compensación, deberá hacer lo siguiente:
- Analizar la capacidad y calcular el caudal máximo del sistema. Este se mide en galones o litros por minuto.
- Tenga en cuenta la capacidad de sobretensión. Esto se refiere a la cantidad de líquido que se puede almacenar en el tanque para adaptarse a los cambios dentro del sistema.
- También se recomienda encontrar un tanque de compensación que pueda contener al menos entre el 10 y el 20 por ciento de la capacidad total del sistema.
Genemco es el mejor lugar para comprar tanques y tambores de reserva. Contamos con un amplio inventario de equipos usados a la venta de los principales fabricantes y marcas como Phillips, Frick, RVS y Cimco. Obtenga el mejor precio con la ayuda de nuestro equipo de atención al cliente y compre todo, desde tanques de aceite hasta compresores, en nuestro sitio.