Acumuladores
Genemco ofrece los mejores acumuladores de calificación industrial del mercado.
Contamos con una amplia gama de marcas de fabricación como Tube Ice, Frick y EL Nickell.
- Preguntas frecuentes
Un acumulador es un componente clave en los sistemas de refrigeración, que se utiliza principalmente para recolectar y almacenar el exceso de refrigerante. Evita que el refrigerante líquido ingrese al compresor, lo que puede causar daños o reducir la eficiencia. Los acumuladores garantizan que solo el refrigerante en forma de vapor llegue al compresor, lo que protege el sistema y evita costosos tiempos de inactividad.
Sí, existen varios tipos de acumuladores, incluidos los acumuladores de línea de succión, los acumuladores de línea de descarga y los separadores de aceite. Cada tipo cumple una función diferente dentro del ciclo de refrigeración en una fábrica o planta de fabricación. Los acumuladores de línea de succión protegen al compresor contra el exceso de líquido, los acumuladores de línea de descarga ayudan a gestionar el refrigerante a alta presión y los separadores de aceite eliminan el aceite del refrigerante para mantener la eficiencia.
El tamaño correcto de un acumulador de amoníaco depende de varios factores, como el tamaño de su sistema de refrigeración, el tipo de refrigerante utilizado y las condiciones de funcionamiento del sistema. Es fundamental seleccionar acumuladores de amoníaco que puedan manejar la cantidad máxima de refrigerante en su sistema para brindar la protección adecuada. Es recomendable consultar con un experto en refrigeración para determinar el tamaño adecuado para sus necesidades específicas, ya sea que necesite acumuladores en el procesamiento de alimentos o en otras industrias.
Los indicadores de que es necesario reemplazar un acumulador incluyen daños visibles como abolladuras o corrosión, signos de fuga de refrigerante y una disminución en la eficiencia del sistema. Si el acumulador no funciona correctamente, puede no evitar que el refrigerante líquido llegue al compresor, lo que puede provocar fallas en el sistema e interrumpir el flujo de producción.
La mayoría de los acumuladores industriales son compatibles con una amplia gama de refrigerantes, incluidos los tradicionales y las opciones más nuevas y respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, es importante comprobar la compatibilidad del acumulador con el tipo de refrigerante específico, ya que determinados materiales pueden reaccionar de forma diferente con distintos refrigerantes.
El mantenimiento regular de un acumulador es esencial para la longevidad y la eficiencia de su sistema de refrigeración. Se recomienda revisar el acumulador como parte del mantenimiento de rutina del sistema, generalmente al menos una vez al año. Esta revisión debe incluir la inspección para detectar signos de desgaste, daños o fugas.
Los acumuladores y receptores son dispositivos de almacenamiento en los sistemas de refrigeración, pero cumplen distintas funciones. Un acumulador se instala en la línea de succión antes del compresor y está diseñado para recolectar el exceso de vapor de refrigerante, lo que evita que el refrigerante líquido ingrese al compresor. Por otro lado, un receptor industrial se coloca en la línea de descarga después del condensador y almacena el exceso de líquido refrigerante. Esto garantiza que se suministre la cantidad correcta de refrigerante al evaporador, lo que mantiene el equilibrio y la eficiencia del sistema.
La compra de acumuladores usados para el procesamiento de alimentos a través de Genemco garantiza un alto nivel de seguridad, inspección y confiabilidad. Al seleccionar un acumulador, es fundamental inspeccionar minuciosamente su estado. Nuestra marca garantiza que todos los acumuladores de amoníaco usados se revisan para detectar daños físicos, corrosión o reparaciones anteriores que puedan afectar el rendimiento. Para mayor tranquilidad y para garantizar que el acumulador satisfaga las necesidades específicas de su sistema, el equipo de expertos en refrigeración de Genemco está disponible para consultas y asesoramiento durante su experiencia de compra en línea.
Un acumulador protege el compresor de metal al impedir que el refrigerante líquido ingrese en él. Los compresores alternativos están diseñados para comprimir gas, no líquido. La presencia de refrigerante líquido puede provocar un golpe de líquido, en el que el líquido daña las piezas mecánicas del compresor y puede provocar una reducción de la eficiencia, un mayor desgaste o incluso una falla catastrófica. El acumulador atrapa este refrigerante líquido, lo que permite que solo el vapor pase al compresor.