Los altos costos de los equipos de refrigeración pueden resultar prohibitivos para las empresas, por lo que es fundamental explorar todas las opciones disponibles para adquirir la tecnología que necesita para su empresa. Una oportunidad que las empresas pueden aprovechar para ahorrar dinero es comprar equipos de refrigeración usados de calidad. Los equipos de refrigeración usados pueden ser una excelente opción para empresas con un presupuesto ajustado, ya que pueden ser significativamente más baratos que comprar equipos nuevos. Además, cuando compra en un minorista confiable, puede confiar en que su equipo funcionará bien y de manera eficiente. Las empresas aún pueden obtener el rendimiento que necesitan sin tener que gastar mucho dinero. Si esto le parece algo que su empresa podría utilizar, siga leyendo para obtener más información sobre cómo comprar equipos de refrigeración industrial usados .
¿Cómo se pueden comprar equipos de refrigeración usados?
Al comprar equipos de refrigeración industrial usados , es fundamental considerar el tamaño de la unidad, el tipo de refrigerante que utiliza y el voltaje que necesita. Siempre debes comparar precios y encontrar la mejor oferta. Los equipos de refrigeración están disponibles de una variedad de fuentes, incluidos nosotros aquí en Genemco. Con más de 30 años en la industria, Genemco es un nombre en el que puede confiar cuando se trata de encontrar equipos industriales de la mejor calidad. Los equipos de refrigeración están disponibles en una variedad de tamaños, por lo que debes elegir el mejor tamaño para tu espacio y necesidades. La mayoría de los equipos también requieren un voltaje específico. Busque equipos que sean compatibles con su sistema eléctrico.
Existen varios sistemas de refrigeración, pero los tipos más comunes son el de absorción, el mecánico y el de compresión de vapor. Los sistemas de absorción utilizan gas hidrógeno y amoníaco líquido para crear un efecto refrescante. Los sistemas mecánicos utilizan gas refrigerante para transferir calor del objeto enfriado a un condensador. Los sistemas de compresión de vapor son el tipo más común de sistema de refrigeración. Utilizan un compresor para aumentar la presión de un gas refrigerante, lo que hace que se condense y libere calor.
Una vez que haya determinado el tipo de sistema de refrigeración adecuado para su negocio, debe decidir qué sistema es el adecuado para usted. Los sistemas divididos son otra opción común. Algunos ejemplos incluyen un bastidor de compresor de refrigerante de freón o una unidad de condensación de sistema dividido con un controlador de aire remoto. Estos sistemas se componen de unidades exteriores e interiores y pueden minimizar el ruido y regular mejor la temperatura. Tampoco tendrá que pasar conductos por todo el espacio. La unidad exterior extrae calor del aire y la unidad interior descarga el aire enfriado. También puede encontrar unidades de refrigeración empaquetadas. Estos sistemas constan de una única unidad que contiene el compresor y el condensador.
La capacidad es otra consideración primordial. La capacidad de un sistema de refrigeración se mide en unidades térmicas británicas (BTU). Debe elegir un sistema con una capacidad adecuada para su negocio. Además, algunos sistemas de refrigeración son más eficientes energéticamente que otros. Debido a que la industria avanza hacia una mayor eficiencia energética , los modelos de equipos de refrigeración usados más nuevos pueden ser su mejor opción para ajustarse a su presupuesto.
¿Cuáles son algunos tipos comunes de equipos de refrigeración que puede comprar usados?
Los equipos de refrigeración son necesarios para empresas que almacenan o transportan alimentos u otros productos a una temperatura específica. Los equipos de refrigeración industrial usados pueden incluir refrigeradores industriales, túneles IQF, máquinas de hielo, congeladores rápidos y enfriadores. Este tipo de equipos pueden ser necesarios para empresas de la industria de servicios alimentarios, la industria de comestibles, la industria farmacéutica y la industria manufacturera. También se pueden utilizar en otros tipos de entornos industriales, como instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Repasemos algunos ejemplos de equipos de refrigeración industrial que las empresas pueden comprar usados.
Los serpentines del evaporador son una pieza común de equipo de refrigeración. Se utilizan en muchas empresas, particularmente en la industria de alimentos y bebidas. Los serpentines del evaporador son una parte esencial de la fabricación de alimentos y bebidas. Se utilizan para eliminar el exceso de agua del aire, lo que ayuda a que el proceso de fabricación funcione sin problemas. Los serpentines del evaporador también ayudan a mantener el espacio y los productos limpios y libres de humedad, lo que puede ayudar a prevenir el crecimiento de bacterias y otros contaminantes. Dado que están diseñados para durar, puede comprar con seguridad una bobina usada para su negocio.
Los congeladores industriales y las cámaras frigoríficas también son necesarios para muchas operaciones de alimentos y bebidas. Una cámara frigorífica es una habitación o cámara refrigerada que se utiliza para almacenar alimentos u otros productos perecederos a una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Las cámaras frigoríficas se utilizan normalmente en restaurantes, tiendas de comestibles y otras operaciones comerciales de servicios de alimentos. Generalmente son lo suficientemente grandes como para almacenar varias paletas de alimentos y otros artículos.
Una torre de enfriamiento es otra pieza popular de equipo de refrigeración industrial. Se utiliza para eliminar el calor de un líquido o gas. Puede encontrar torres de enfriamiento de fibra de vidrio usadas de alta calidad, que enfrían el agua mediante enfriamiento por evaporación. El agua se bombea hasta la cima de la torre, donde fluye sobre la superficie de los numerosos paneles de fibra de vidrio. El agua se evapora, enfriando el agua y el aire a su alrededor. Luego, el agua enfriada regresa al fondo de la torre y se recircula.
¿Qué más puede hacer para proteger el inventario de su empresa?
Muchos artículos requieren algún tipo de almacenamiento con clima controlado para proporcionar bajas temperaturas, incluso si no es necesario congelarlos en un congelador industrial o en una cámara frigorífica. Si se pregunta si necesita un almacenamiento con clima controlado, pregúntese si los artículos que planea almacenar se verán afectados por cambios extremos de temperatura. Los cambios de temperatura pueden hacer que los materiales se deformen, se pudran o se enmohezcan. Una formación exhaustiva sobre cómo utilizar la refrigeración industrial de la que depende su empresa puede ayudarle a evitar errores costosos en el proceso de refrigeración. Cuando sus empleados sepan cómo utilizar y mantener el sistema de refrigeración industrial, su negocio seguirá funcionando sin problemas y evitará costosas averías.
Cuando se trata de comprar equipos de refrigeración, no hay duda de que desea lo mejor para su negocio. Sin embargo, a veces eso puede estar fuera de nuestro alcance financiero. Ahí es donde entran los equipos usados. Si está buscando agregar o mejorar la refrigeración para su negocio, los equipos de refrigeración industrial usados pueden ser una opción fantástica. Ofrece un rendimiento similar al de los equipos nuevos pero a una fracción del costo. Asegúrese de obtener un producto de calidad y de conocer el precio de envío e instalación. Si sigue estos valiosos consejos, puede confiar en que su empresa podrá mantener un proceso de refrigeración eficaz.