Los túneles industriales IQF (congelación rápida individual) desempeñan un papel fundamental en la industria alimentaria, ya que ofrecen un método muy eficaz para congelar productos manteniendo su calidad. La principal ventaja de los túneles IQF es su capacidad para congelar alimentos individuales por separado, lo que evita la formación de grumos y garantiza que cada producto conserve su textura, sabor y valor nutricional naturales. A continuación, se detalla cómo se utilizan los túneles IQF en varios segmentos de la industria alimentaria:
Imagen de Genemco
Enlace a los túneles IQF
1. Congelación de frutas y verduras
Las frutas y verduras son unos de los productos alimenticios más delicados a la hora de congelarlos. Los túneles industriales IQF permiten congelarlos rápidamente conservando su estructura y nutrientes.
-
Cómo funciona : Las frutas y verduras recién cosechadas se lavan, se cortan o se pelan (si es necesario) y luego se pasan a través de un túnel de congelación rápida individual (IQF). El túnel sopla aire helado a temperaturas extremadamente bajas (de -40 °C a -60 °C) directamente sobre el producto, congelando rápidamente cada pieza individualmente. Esto evita la formación de grandes cristales de hielo, que pueden dañar la estructura celular y afectar la textura.
-
Productos comunes : Las bayas (como las fresas y los arándanos), las frutas cortadas en cubitos (como el mango o la piña), las verduras de hoja verde (como las espinacas) y las verduras (como los guisantes, las zanahorias y el maíz) se congelan comúnmente mediante túneles IQF.
2. Congelación de carnes y mariscos
La carne y los mariscos requieren un manejo especializado para preservar su frescura, textura y sabor. La tecnología IQF es especialmente crítica para congelar estos productos y evitar la pérdida de calidad.
-
Cómo funciona : Los cortes de carne, aves, filetes de pescado, camarones y otros mariscos se suelen congelar en porciones mediante túneles IQF. Esto evita que se peguen entre sí durante el almacenamiento, lo que facilita que las empresas y los consumidores utilicen solo la cantidad que necesitan. El IQF garantiza que cada pieza se congele de manera uniforme, lo que retiene la humedad y evita las quemaduras por congelación, que es un problema común en los métodos tradicionales de congelación a granel.
-
Productos comunes : Los túneles IQF se utilizan para pechugas de pollo, hamburguesas de carne, filetes de pescado (salmón, bacalao, etc.), mariscos (camarones, vieiras) y otros productos del mar.
3. Congelación de productos de panadería
Los productos horneados, como pasteles, masas y comidas precocinadas, se benefician significativamente de la tecnología IQF. Congelar los productos de panadería inmediatamente después de su preparación ayuda a mantener su frescura.
-
Cómo funciona : La masa, los croissants, las pizzas y productos similares se envían a través de túneles IQF para su congelación rápida individual. Esto evita que se peguen entre sí y mantiene la integridad de cada producto. La congelación IQF retiene la humedad, lo que garantiza que, cuando se descongelen, los productos horneados conserven su textura, sabor y aroma originales. Este proceso también permite congelar masas previamente fermentadas y productos listos para hornear que se pueden hornear directamente congelados.
-
Productos comunes : Pizzas congeladas, croissants, masa de pan, muffins y tartas precocidas.
4. Congelación de productos lácteos
Los productos lácteos, especialmente aquellos utilizados en la cocina y como ingredientes de otros productos alimenticios, se benefician enormemente del proceso IQF.
-
Cómo funciona : Los productos lácteos como el queso rallado, las porciones de mantequilla, los productos a base de crema y los helados en bolitas se congelan instantáneamente de forma individual. Esto evita que se peguen entre sí y permite un fácil control de las porciones. Por ejemplo, el queso rallado se puede congelar a granel, pero sigue siendo fácil de sacar y medir en porciones sin tener que descongelar todo el bloque. Esto es crucial tanto en aplicaciones de venta minorista como de servicio de alimentos.
-
Productos comunes : El proceso IQF se utiliza comúnmente para congelar queso rallado, mantequilla y perlas de helado, especialmente para uso a granel en servicios de comida o como ingredientes en comidas preparadas.

5. Comidas preparadas y listas para consumir
La creciente demanda de comidas congeladas listas para consumir depende en gran medida de la tecnología IQF. Los componentes de estas comidas se congelan individualmente antes de ser preparados para preparar kits de comidas o cenas congeladas.
-
Cómo funciona : Cada componente de una comida (como pasta, verduras y proteínas, por ejemplo, pollo o carne de res) pasa por un túnel de congelación individualizada (IQF, por sus siglas en inglés) por separado. Esto garantiza que, cuando se recalienten, los componentes conserven su textura y no se vuelvan blandos ni acuosos. Después de ser congelados por IQF, los artículos se combinan y se envasan para su venta como comidas congeladas listas para consumir.
-
Productos comunes : comidas congeladas, platos de pasta, comidas congeladas precocidas, kits de comidas (como paquetes para saltear) y guarniciones congeladas.
6. Congelación de dulces y snacks
Los túneles IQF también se utilizan para congelar productos de confitería y snacks, especialmente cuando se necesita una congelación precisa para mantener su forma, sabor y textura.
-
Cómo funciona : Los productos de confitería como chips de chocolate , trozos de caramelo y otras golosinas se congelan mediante el método IQF para mantener su forma individual y evitar que se aglomeren. Esto es particularmente importante para la producción y el envasado a gran escala, ya que garantiza que el producto permanezca intacto durante la distribución y el almacenamiento.
-
Productos comunes : chips de chocolate, bocadillos de frutas congeladas, trocitos de caramelo y otras delicias dulces congeladas.
7. Mantener la frescura y el valor nutricional
Una de las principales ventajas de utilizar la tecnología IQF en la industria alimentaria es la capacidad de conservar la frescura y el valor nutricional de los productos alimenticios. Dado que los túneles IQF congelan los alimentos rápidamente, hay menos tiempo para que se formen cristales de hielo, lo que evita el daño celular y garantiza que se conserven la textura, el sabor y los nutrientes.
-
Cómo funciona : La congelación rápida en túneles IQF garantiza que los alimentos mantengan su calidad original al minimizar la deshidratación y la oxidación. Por ejemplo, las frutas conservan su dulzura natural y su color brillante, mientras que las carnes y los mariscos mantienen su contenido de humedad y su estructura.
-
Beneficios : Esto da como resultado productos congelados de mayor calidad, que tienen un sabor y valor nutricional más parecidos a los de los alimentos frescos, lo que los hace más atractivos para los consumidores.
Los túneles IQF industriales son indispensables en la industria alimentaria, ya que proporcionan una forma rápida y eficiente de congelar alimentos individuales y, al mismo tiempo, preservar su calidad. Desde frutas y verduras hasta carne, mariscos, productos lácteos y comidas preparadas, la tecnología IQF permite a los fabricantes de alimentos producir productos congelados que satisfacen las demandas de los consumidores en cuanto a comodidad, sabor y valor nutricional. La versatilidad de los túneles IQF permite conservar una amplia gama de productos alimenticios sin sacrificar la calidad, lo que los hace esenciales para la producción y distribución de alimentos a gran escala.