The Use of Liquid Cooled Chillers in Data Centers

Los centros de datos albergan grandes cantidades de servidores y equipos electrónicos que generan cantidades significativas de calor durante su funcionamiento. Si no se gestiona adecuadamente, este calor puede provocar fallos en los equipos, tiempos de inactividad e interrupciones costosas en los servicios. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido son esenciales para garantizar que los centros de datos mantengan condiciones operativas óptimas al proporcionar una refrigeración eficiente y fiable. A continuación, se muestra una descripción detallada de cómo se utilizan estos enfriadores en los centros de datos:

1. Refrigeración de equipos informáticos

La función principal de los enfriadores industriales refrigerados por líquido en los centros de datos es eliminar el calor de los servidores, enrutadores, dispositivos de almacenamiento y otras infraestructuras de TI críticas. El calor excesivo puede afectar negativamente el rendimiento y la vida útil de estos dispositivos, por lo que mantener la temperatura adecuada es crucial.

Función de los enfriadores refrigerados por líquido en la refrigeración de equipos informáticos:

  • Extracción de calor del aire : en muchos centros de datos, los enfriadores forman parte de un sistema de refrigeración más amplio que utiliza unidades de tratamiento de aire (UTA) o sistemas de aire acondicionado para salas de ordenadores (CRAC). El aire de las salas de servidores, calentado por el equipo, circula a través de intercambiadores de calor que se enfrían con agua helada procedente del enfriador enfriado por líquido. A continuación, el aire enfriado se recircula hacia las salas de servidores para mantener la temperatura de funcionamiento necesaria.
  • Refrigeración de precisión : los centros de datos requieren refrigeración de precisión para mantener una temperatura estable, normalmente entre 18 y 27 °C (64 y 81 °F), según las especificaciones del equipo. Los enfriadores industriales permiten un control preciso de la temperatura, lo que garantiza que el equipo de TI funcione dentro de este rango óptimo.
  • Refrigeración escalable para servidores de alta densidad : a medida que los centros de datos siguen evolucionando, existe una tendencia creciente hacia los racks de servidores de alta densidad, que generan aún más calor en un espacio más pequeño. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido pueden aumentar su capacidad de refrigeración para manejar estas mayores cargas de calor, lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en entornos densamente poblados.

2. Sistemas refrigerados por agua y sistemas refrigerados por aire

Los centros de datos utilizan sistemas de refrigeración por agua y por aire . En operaciones a gran escala, los sistemas de refrigeración por agua con enfriadores industriales suelen ser los preferidos debido a su mayor eficiencia energética y su capacidad para manejar cargas térmicas mayores.

Función de los enfriadores refrigerados por líquido en sistemas refrigerados por agua:

  • El agua como medio de refrigeración : en los sistemas refrigerados por agua, el agua fría circula por tuberías que recorren los bastidores de los servidores o su interior. Esta agua fría absorbe el calor generado por el equipo y lo lleva al enfriador industrial, que luego enfría el agua antes de recircularla.
  • Eliminación eficiente del calor : los enfriadores refrigerados por líquido son más eficientes que los sistemas refrigerados por aire, especialmente en centros de datos más grandes. Pueden eliminar más calor del sistema con un menor consumo de energía, lo que los hace ideales para instalaciones que buscan reducir sus costos operativos y su impacto ambiental.
  • Uso de torres de refrigeración : los enfriadores de líquido suelen funcionar junto con torres de refrigeración, donde el calor absorbido por el agua se libera a la atmósfera. Esta configuración es muy eficiente, en particular en grandes centros de datos que requieren una importante capacidad de refrigeración.

Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores refrigerados por líquido


3. Redundancia y confiabilidad

Los centros de datos deben funcionar de forma continua con un tiempo de inactividad mínimo, lo que hace que la redundancia en los sistemas de refrigeración sea fundamental. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido suelen formar parte de un sistema de refrigeración redundante para garantizar operaciones ininterrumpidas incluso en caso de fallo del equipo.

Función de los enfriadores refrigerados por líquido en la provisión de redundancia:

  • Redundancia N+1 o 2N : muchos centros de datos utilizan una configuración de redundancia N+1 o 2N para sus sistemas de refrigeración. Esto significa que hay al menos un enfriador adicional además de lo necesario para las operaciones normales. En caso de que un enfriador falle o necesite mantenimiento, la unidad redundante puede tomar el control, lo que garantiza que no haya interrupciones en la refrigeración.
  • Respaldo crítico para infraestructura de TI : dada la naturaleza crítica de los centros de datos, donde incluso unos pocos minutos de inactividad pueden resultar en pérdidas financieras o de datos significativas, la confiabilidad del sistema de enfriamiento es primordial. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido están diseñados para una confiabilidad a largo plazo, con sistemas de respaldo y mecanismos de seguridad para garantizar un funcionamiento continuo.

4. Eficiencia energética y ahorro de costes

Los sistemas de refrigeración representan una parte importante del consumo energético de un centro de datos. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido suelen ser los preferidos porque son más eficientes energéticamente que los sistemas refrigerados por aire, especialmente en instalaciones de mayor tamaño.

Papel de los enfriadores refrigerados por líquido en la mejora de la eficiencia energética:

  • Coeficiente de rendimiento (COP) más alto : los enfriadores refrigerados por líquido suelen tener un COP más alto en comparación con los sistemas refrigerados por aire, lo que significa que brindan una mayor potencia de enfriamiento con la misma cantidad de consumo de energía. Esto se traduce en un menor consumo de energía y menores costos operativos para los centros de datos.
  • Enfriamiento gratuito y economización : en climas o estaciones más frías, los enfriadores con refrigeración líquida pueden aprovechar el enfriamiento gratuito o la economización. Este proceso implica el uso de aire exterior naturalmente frío o agua para enfriar el centro de datos sin depender tanto de enfriadores mecánicos. Al reducir la carga de los enfriadores, los centros de datos pueden ahorrar energía y extender la vida útil de sus equipos de enfriamiento.
  • Economización del lado del agua : en algunos centros de datos, se utiliza un economizador del lado del agua junto con enfriadores refrigerados por líquido. Este sistema permite que el enfriador omita parte o la totalidad de la refrigeración mecánica cuando las temperaturas exteriores son lo suficientemente bajas, lo que reduce la energía necesaria para mantener las temperaturas operativas del centro de datos.

5. Control ambiental y calidad del aire

Además de enfriar, los enfriadores industriales en los centros de datos también pueden ayudar a regular la humedad y mejorar la calidad del aire. Un control adecuado de la humedad es esencial para evitar la electricidad estática y la condensación, que pueden dañar los equipos electrónicos sensibles.

Función de los enfriadores refrigerados por líquido en el control ambiental:

  • Control de humedad : mantener los niveles de humedad adecuados en un centro de datos es fundamental para evitar daños en los equipos. Los enfriadores ayudan a gestionar el contenido de humedad del aire controlando la temperatura, lo que a su vez afecta el nivel de humedad del aire. Esto ayuda a reducir el riesgo de descarga estática, que puede dañar los componentes sensibles.
  • Filtración de aire : algunos sistemas de refrigeración de centros de datos que utilizan agua helada también incorporan sistemas de filtración de aire. Estos sistemas ayudan a eliminar el polvo, los contaminantes y otras partículas del aire, lo que garantiza que el entorno se mantenga limpio y propicio para el rendimiento del equipo a largo plazo.

6. Soluciones de refrigeración modulares y escalables

Con la creciente demanda de computación en la nube y almacenamiento de datos, muchos centros de datos están expandiendo sus operaciones, a menudo a un ritmo rápido. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido ofrecen soluciones de enfriamiento modulares y escalables, lo que los hace ideales tanto para instalaciones pequeñas como grandes.

Función de los enfriadores refrigerados por líquido en los centros de datos modulares:

  • Enfriadores modulares para el crecimiento : a medida que los centros de datos se expanden, se pueden agregar enfriadores industriales de manera gradual para satisfacer las crecientes necesidades de refrigeración. Este enfoque modular permite a los centros de datos escalar su infraestructura de refrigeración sin invertir demasiado en capacidad que quizás aún no necesiten.
  • Refrigeración eficiente para centros de datos perimetrales : además de las instalaciones a gran escala, los centros de datos perimetrales más pequeños (que suelen estar ubicados cerca de los usuarios finales para reducir la latencia) pueden beneficiarse de los enfriadores refrigerados por líquido. Estos enfriadores modulares brindan la flexibilidad para enfriar sitios más pequeños de manera eficiente, sin la necesidad de una infraestructura masiva.

Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores refrigerados por líquido


7. Iniciativas ecológicas y refrigeración sostenible

A medida que la sostenibilidad se convierte en una preocupación cada vez mayor, los centros de datos se centran cada vez más en reducir su impacto ambiental. Los enfriadores industriales refrigerados por líquido contribuyen a ello ofreciendo soluciones de refrigeración respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes.

Función de los enfriadores refrigerados por líquido en los centros de datos ecológicos:

  • Reducción de la huella de carbono : al mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de la refrigeración mecánica, los enfriadores de líquido ayudan a los centros de datos a reducir su huella de carbono. Esto es particularmente importante para las empresas que buscan cumplir con objetivos ambientales o lograr certificaciones como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
    Además, la compra de enfriadores industriales refrigerados por líquido usados ​​de alta calidad reduce aún más la huella de carbono de los centros de datos. Empresas como Genemco han estado revendiendo equipos de refrigeración industrial, incluidos enfriadores refrigerados por líquido, durante más de 35 años.
  • Uso de energía renovable para refrigeración : algunos centros de datos están incorporando fuentes de energía renovables, como la energía eólica o solar, en sus sistemas de refrigeración. Los enfriadores refrigerados por líquido pueden funcionar con estas fuentes renovables, lo que reduce aún más el impacto ambiental de las operaciones de refrigeración.

Los enfriadores industriales refrigerados por líquido son fundamentales para el funcionamiento eficiente y confiable de los centros de datos, ya que brindan el control preciso de la temperatura necesario para evitar fallas en los equipos y tiempos de inactividad. Desde la refrigeración de servidores de alta densidad hasta la oferta de soluciones escalables y modulares para centros de datos en expansión, estos enfriadores ayudan a optimizar la eficiencia energética, mejorar la confiabilidad a través de la redundancia y contribuir a operaciones sustentables. A medida que los centros de datos continúan creciendo y evolucionando, los enfriadores refrigerados por líquido siguen siendo un componente indispensable para garantizar el éxito operativo a largo plazo.