Understanding Industrial Tube Ice Makers

En el vasto mundo de la producción de hielo, las máquinas industriales para fabricar hielo en tubos se destacan como una tecnología fundamental que garantiza un suministro constante de hielo para diversas aplicaciones. Desde la conservación de mariscos hasta la refrigeración de hormigón, estas máquinas son indispensables en industrias donde el hielo no es un lujo sino una necesidad.

¿Qué es una máquina para fabricar hielo en tubo industrial?

Una máquina industrial para fabricar hielo en tubos es una máquina especializada diseñada para producir hielo cilíndrico, comúnmente conocido como hielo en tubos. Estos tubos suelen ser huecos, con un diámetro exterior que varía de 22 a 41 milímetros y longitudes de 25 a 42 milímetros. La estructura hueca del hielo le permite congelarse de manera más uniforme y derretirse más lentamente en comparación con el hielo sólido, lo que lo hace muy eficiente para un uso generalizado.

¿Cómo funciona?

El proceso de fabricación de hielo en tubos implica varios pasos, todos ellos ejecutados dentro de los confines de la máquina de hielo industrial:

  1. Circulación de agua : el agua se bombea a un evaporador cilíndrico vertical de acero inoxidable. El agua fluye sobre la superficie interior del evaporador, que se mantiene a una temperatura por debajo del punto de congelación gracias al refrigerante que fluye a través de la carcasa exterior del evaporador.

  2. Formación de hielo : a medida que el agua circula, se va congelando gradualmente en las paredes internas del evaporador. El entorno controlado garantiza que el hielo se forme de manera uniforme, creando la forma de un tubo con un centro hueco.

  3. Recolección : Una vez que el hielo alcanza el espesor deseado, se introduce un gas caliente (normalmente refrigerante en estado gaseoso) en el evaporador. Esto derrite ligeramente la superficie interior de los tubos de hielo, lo que hace que se aflojen y caigan en un contenedor de almacenamiento o en un sistema transportador.

  4. Separación y almacenamiento : los tubos de hielo se separan según el tamaño y se almacenan en contenedores aislados para evitar que se derritan. Ahora están listos para su uso o envasado.

Imagen de Genemco :


Aplicaciones del hielo en tubos

Las propiedades únicas del hielo en tubo lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales:

  • Conservación de alimentos : En las industrias de mariscos y carnes, se utiliza hielo en tubos para mantener la frescura durante el transporte y el almacenamiento.
  • Industria de bebidas : El hielo en tubos es popular en bares y restaurantes porque se derrite lentamente, manteniendo las bebidas frías durante más tiempo sin diluirlas rápidamente.
  • Enfriamiento de hormigón : En proyectos de construcción a gran escala, se agrega hielo en tubos a las mezclas de hormigón para regular la temperatura y evitar el agrietamiento durante el curado.
  • Industrias médicas y químicas : El hielo en tubos se utiliza en laboratorios e instalaciones médicas para diversas necesidades de enfriamiento, incluido el almacenamiento y transporte de suministros y muestras médicas.

Ventajas de las máquinas para fabricar hielo en tubos

Las máquinas para fabricar hielo en tubos industriales ofrecen varios beneficios que las convierten en la opción preferida en diversos entornos:

  • Eficiencia : Producen grandes cantidades de hielo de forma constante y rápida.
  • Durabilidad : estas máquinas están construidas para soportar un funcionamiento continuo y entornos hostiles.
  • Ahorro de energía : Las máquinas modernas para fabricar hielo en tubos están diseñadas para ser energéticamente eficientes, lo que reduce los costos operativos.
  • Calidad : El hielo producido es claro y puro, ya que el proceso de congelación elimina las impurezas.

Conclusión

Las máquinas para fabricar hielo en tubos industriales son una piedra angular en las industrias donde el hielo es un componente fundamental. Su capacidad para producir grandes cantidades de hielo uniforme y de fusión lenta las hace esenciales para la conservación de alimentos, el servicio de bebidas, la construcción y más. Al comprender la funcionalidad y las aplicaciones de estas máquinas, las empresas pueden apreciar mejor su papel en el mantenimiento de la eficiencia y la calidad en sus operaciones.