¿Qué es un serpentín evaporador y cómo funciona?

Hay una razón por la que el mercado de sistemas de refrigeración industrial sigue creciendo. El crecimiento del mercado de refrigeración industrial se puede atribuir al aumento de la demanda de alimentos y bebidas congelados y al desarrollo del mercado de logística de la cadena de frío.
Los serpentines del evaporador son una parte importante de la mayoría de los sistemas de refrigeración industriales y son parte integral de cualquier sistema de aire acondicionado industrial. Enfrían el aire y ayudan a eliminar el calor a medida que pasa por el sistema, lo que mantiene los alimentos, bebidas y otros productos a la temperatura requerida. Sin serpentines del evaporador, el sistema se sobrecalentaría y podría causar daños graves.
El serpentín del evaporador es responsable de absorber el calor y transferirlo al refrigerante de amoníaco o freón dentro del serpentín. Los serpentines suelen estar hechos de tubos de acero y están ubicados dentro de un serpentín del evaporador. Los tubos galvanizados y de acero inoxidable tienen buenas propiedades de transferencia de calor, lo que les permite absorber más calor. Cuando se enciende el serpentín del evaporador, el refrigerante dentro del serpentín comienza a circular. El refrigerante absorbe el calor del aire y el aire frío se bombea fuera de la unidad.
Los serpentines del evaporador también son necesarios para producir agua enfriada. El agua helada se utiliza en muchos procesos industriales, como la producción de alimentos y bebidas y la fabricación de productos farmacéuticos. El serpentín del evaporador consta de una serie de tubos metálicos enrollados entre sí. Cuando se enciende el sistema, el compresor comienza a bombear gas refrigerante a través de los tubos y mantiene un flujo de refrigerante constante. Luego, este gas se comprime, lo que provoca que se caliente. El calor del gas hace que el refrigerante líquido se evapore, lo que enfría el gas. Este gas enfriado se bombea al sistema y absorbe calor dentro del aparato. Este proceso ayuda a mantenerlo fresco.
¿Cuáles son los componentes principales de un evaporador?
Hay tres componentes principales en cualquier sistema de refrigeración industrial: el compresor, el condensador y el evaporador. El compresor generalmente está ubicado dentro de la sala de máquinas de amoníaco y es responsable de comprimir el gas refrigerante de amoníaco y bombearlo al sistema. El condensador evaporativo generalmente está ubicado afuera en el techo o en una plataforma alta, y su trabajo es disminuir la temperatura sobrecalentada del refrigerante después de que sale del compresor. Cuando el refrigerante pasa de alta a baja presión, la temperatura baja y se envía al evaporador dentro del edificio.
El serpentín del evaporador es una serie de tubos metálicos por los que pasa el refrigerante. La batería está situada en la parte más fría del equipo, absorbiendo el calor del aire. El refrigerante absorbe el calor y pasa de líquido a gas. Luego, el gas se comprime y se vuelve a convertir en líquido, que fluye a través del serpentín y absorbe más calor. Este proceso continúa hasta que todo el espacio alcanza la temperatura deseada. Los serpentines del evaporador vienen en una variedad de tamaños y se utilizan en una variedad de diferentes tipos de equipos.
¿Qué empresas necesitan serpentines evaporadores de amoníaco?
Hay varias razones por las que las empresas necesitan serpentines evaporadores de refrigeración industrial. Por un lado, los serpentines del evaporador ayudan a eliminar el calor, aumentando la eficiencia de todo el sistema de refrigeración. Al realizar algunos cambios simples, puede aumentar la eficiencia, reducir el uso de energía, ahorrar dinero, aumentar la sostenibilidad de su operación y mejorar sus resultados. Una de las mejores formas de reducir el consumo de energía es actualizar su equipo. Dado que el equipo está fabricado de acero galvanizado o inoxidable, puede ahorrar dinero comprando equipo usado. Los serpentines de evaporador usados ofrecen a las empresas la oportunidad de reducir sus gastos y al mismo tiempo garantizar que tengan el equipo de transferencia de calor industrial y el tipo de evaporador que su empresa necesita. El equipo que utilice podrá enfriar las áreas de producción utilizadas para la fabricación de alimentos y bebidas.
Los serpentines del evaporador se utilizan en una variedad de entornos industriales y comerciales para eliminar el calor y la humedad del aire. Esto puede ser fundamental para varios propósitos, incluido mejorar la comodidad de los empleados o clientes, prevenir el crecimiento de moho y bacterias y proteger el equipo contra daños. Hay varias razones por las que su empresa puede necesitar un serpentín evaporador industrial. Quizás necesites enfriar un área grande o varias habitaciones. Quizás necesites condensar una gran cantidad de vapor. Cualquiera sea el caso, un serpentín evaporador de refrigeración industrial puede ayudar a realizar el trabajo. Se suelen utilizar en fábricas, almacenes y otros espacios grandes. También condensan el vapor de forma eficaz, lo que resulta útil en muchas industrias, como la de procesamiento de alimentos, elaboración de cerveza y más.
Recuerde, el serpentín del evaporador es una de las partes integrales de su sistema de enfriamiento. Es responsable de transferir calor del refrigerante al aire, que luego se impulsa a través del espacio, por lo que debe recibir mantenimiento periódicamente. Si un técnico en refrigeración industrial no revisa periódicamente el serpentín del evaporador, es posible que comience a perder refrigerante, lo que puede provocar problemas aún más importantes. También es posible que necesite reemplazar el refrigerante debido a niveles bajos de refrigerante. Cuando tiene poco refrigerante, su evaporador comenzará a proporcionar un rendimiento de enfriamiento deficiente y es posible que note residuos.
¿Cuáles son algunos de los tipos más comunes de serpentines evaporadores?
Debe conocer las marcas más populares de serpentines evaporadores si está buscando equipos de refrigeración para su negocio. Algunas de las principales marcas del mercado que debes conocer incluyen:
- Evapco : Evapco es una empresa propiedad de sus empleados que se especializa en productos utilizados para la transferencia de calor. En Genemco, puede encontrar productos Evapco usados como serpentines evaporadores de amoníaco, enfriadores de líquido, condensadores evaporativos, torres de enfriamiento y más.
- Frick : Frick es muy conocido en el campo de la refrigeración industrial. Nuestra línea de productos Frick usados incluye compresores de tornillo para amoníaco, compresores de tornillo rotativos y compresores de refuerzo.
- Vilter : La línea de productos de refrigeración industrial de Vilter es común en las industrias de refrigeración, petróleo y gas. Puede encontrar versiones usadas de sus compresores alternativos de amoníaco, compresores de tornillo rotativo y compresores de refuerzo en nuestro sitio web.
- Imeco : Imeco se fundó como empresa electromecánica en los años 70 y sigue siendo líder del sector. Nuestra tienda contiene una selección de sus equipos, incluidos condensadores evaporativos de amoníaco excedentes y usados.
Para determinar qué marcas y equipos de refrigeración son mejores para usted, puede comenzar identificando la temperatura ambiente objetivo y la temperatura de succión del refrigerante. Luego debes calcular las toneladas de refrigeración (TR) necesarias para enfriar la habitación, teniendo en cuenta la cantidad de producto que pretendes almacenar en ella. Un ingeniero en refrigeración profesional puede ayudarle. Si desea hacer un cálculo por su cuenta, la temperatura ambiente objetivo menos la temperatura de succión del serpentín del evaporador debe estar dentro del rango de 10 a 15 grados de diferencia de temperatura (TD). Luego, toma el TR total requerido y divídelo por tu TD. El resultado son las unidades térmicas británicas por diferencia de temperatura en grados Fahrenheit (BTUH/F TD), que puede utilizar para encontrar un serpentín evaporador que cumpla con sus requisitos.
Para temperaturas ambiente superiores a 34 grados Fahrenheit o 1 grado Celsius, querrás un serpentín evaporador húmedo. Esta bobina está diseñada para funcionar a temperaturas superiores al punto de congelación, en ambientes de temperatura media. Si la habitación se mantendrá por debajo de los 34 grados (1 °C), entonces necesitarás una bobina esmerilada. Este serpentín se utiliza en ambientes de baja temperatura e incluye funciones de descongelación tanto para la bandeja como para el serpentín. Es una buena idea obtener una cotización con hojas de datos para la nueva versión del producto que espera comprar. De esa manera, comprenderá las especificaciones y el costo para poder comparar y contrastar precios de equipos usados.
Los tres tipos de serpentines evaporadores más utilizados son los de recirculación, los inundados y los de expansión directa. Los serpentines de recirculación recirculan el refrigerante a través del serpentín varias veces para aumentar la tasa de transferencia de calor, mientras que un evaporador inundado regula el flujo de refrigerante mediante una válvula de flotador. Un sistema de expansión directa enfría el espacio absorbiendo calor a medida que el refrigerante se expande. Necesitará encontrar un serpentín evaporador que se ajuste a la cantidad de espacio que tiene disponible y que pueda manejar la carga de enfriamiento de su empresa.
¿Qué debe buscar al comprar un serpentín evaporador para su negocio?
Al comprar un serpentín evaporador, la calidad es clave. Querrá encontrar un proveedor que pueda proporcionarle una bobina que cumpla con sus requisitos específicos y esté diseñada para durar. Aquí hay algunas consideraciones adicionales al elegir un serpentín del evaporador:
- ¿Qué tamaño tiene la habitación que necesitas enfriar?
- ¿Cuantos serpentines evaporadores necesita?
- ¿Prefieres refrigerante amoníaco, freón o glicol?
- ¿Tiene preferencia por el tipo de descongelación?
- ¿Qué dimensiones puede albergar tu espacio?
- ¿Tiene el otro equipo necesario para usar su serpentín evaporador o necesitará comprarlo?
También es posible que tenga otras especificaciones o necesidades técnicas que puede tener en cuenta al comprar, como el tipo de bobina, el tipo de alimentación, el flujo de aire, la cantidad de ventiladores, el nivel de sonido, el volumen de la bobina, la velocidad frontal y las aletas por pulgada. Necesita encontrar equipos fabricados por un fabricante acreditado para asegurarse de obtener un producto de calidad que durará años. Debería buscar un proveedor con buena reputación. Si no está seguro de por dónde empezar, Genemco puede ayudarle a empezar y proporcionarle un serpentín evaporador usado de alta gama para su negocio. En Genemco, tenemos el mayor inventario de equipos de refrigeración usados de alta calidad a nivel mundial.
Cuando compra bobinas industriales para su negocio, hay mucho que considerar. Son un componente clave de cualquier aire acondicionado o sistema de refrigeración. Al elegir un serpentín evaporador, debe considerar las necesidades de su negocio y cómo piensa utilizarlo. Un técnico experimentado puede brindarle asesoramiento si necesita saber más sobre las capacidades de una bobina específica. Con tantas opciones disponibles, encontrar el serpentín del evaporador adecuado ayudará a que su sistema funcione sin problemas y de manera eficiente. Si sigue los consejos de este artículo, estará bien encaminado para encontrar el serpentín evaporador perfecto para su operación.