El Día de Acción de Gracias es sinónimo de pavo, el plato central de innumerables mesas. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo llega ese pavo perfectamente empaquetado a tu supermercado local? El viaje desde la granja hasta la mesa implica una cuidadosa coordinación, rigurosas medidas de seguridad y equipos y tecnología de última generación. A continuación, te mostramos cómo los procesadores de alimentos manejan la producción de pavos envasados para la temporada navideña.
1. La crianza de los pájaros
El proceso comienza en las granjas de pavos, donde se crían las aves en condiciones controladas para garantizar una salud y un crecimiento óptimos. Los granjeros controlan factores como la dieta, el alojamiento y la salud. La mayoría de los pavos se crían específicamente para la temporada navideña, y su ciclo de crecimiento se programa cuidadosamente para que alcancen el tamaño ideal en noviembre.
Las prácticas agrícolas modernas enfatizan el trato humano y el cumplimiento de los estándares de la industria, garantizando que los pavos sean criados de manera ética y al mismo tiempo satisfaciendo la demanda de los consumidores.

2. Transporte a las instalaciones de procesamiento
Una vez que los pavos alcanzan el peso deseado (normalmente entre 15 y 30 libras), se los transporta a instalaciones de procesamiento aprobadas por el USDA. El proceso de transporte está diseñado para minimizar el estrés de los animales y mantener su bienestar, siguiendo estrictas pautas de seguridad y manejo humanitario.
3. Procesamiento de los pavos
En las instalaciones de procesamiento, los pavos pasan por varios pasos para transformarlos de animales de granja en el producto envasado que los compradores reconocen.
-
Aturdimiento y sacrificio: las normas federales exigen métodos de sacrificio humanitarios. Los pavos se dejan inconscientes antes de procesarlos.
-
Remoción de plumas: Las aves pasan por un equipo que les quita las plumas utilizando una combinación de agua caliente y dispositivos mecánicos de desplumado.
-
Evisceración: Después de quitarles las plumas, se limpian las aves y se extraen cuidadosamente los órganos internos. Algunos de estos órganos, como el corazón, el hígado y la molleja, se envasan por separado como menudencias.
4. Inspección y control de calidad
Todos los pavos son sometidos a una inspección por parte de funcionarios del USDA para garantizar que cumplen con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Las inspecciones abarcan todo, desde defectos visibles hasta riesgos de contaminación. Cualquier ave que no supere la inspección se retira de la línea de producción.
5. Refrigeración y envasado
Los pavos procesados se enfrían rápidamente para evitar el crecimiento bacteriano. Existen dos métodos comunes: enfriamiento por aire e inmersión en agua.
Una vez enfriados, los pavos se dividen en porciones (enteros o cortados en trozos), se pesan y se sellan al vacío o se envuelven en envases especiales que preservan la frescura. En esta etapa se agregan etiquetas que indican el peso, la información nutricional y las instrucciones de cocción.

6. Personalización según las demandas del mercado
Para satisfacer las distintas preferencias de los consumidores, los procesadores ofrecen variedades como pavos orgánicos, de corral, pre-sazonados o rellenos. Estos requieren pasos adicionales como salmuera, condimento o relleno antes del envasado.
7. Congelación y distribución
Los pavos envasados destinados a las tiendas de comestibles se congelan o refrigeran, según la demanda del mercado. Los pavos congelados se almacenan a temperaturas bajo cero para prolongar su vida útil, mientras que los pavos frescos se distribuyen en un plazo más corto.
Luego, los pavos envasados se transportan en camiones refrigerados a minoristas de todo el país, lo que garantiza que se mantengan en óptimas condiciones.
8. La última parada: tu mesa de comedor
Una vez en las tiendas, los pavos se exhiben para la venta, listos para que los clientes los compren y preparen. Muchas familias compran sus pavos con semanas de anticipación, especialmente si están congelados, mientras que los compradores de pavos frescos esperan hasta que se acerque la fecha de Acción de Gracias.