Las bombas de desplazamiento positivoexisten desde hace siglos y brindan soluciones confiables y eficientes para aplicaciones industriales, agrícolas y domésticas. Se utilizan para transferir una amplia variedad de líquidos, incluidos agua, aceites, combustibles, productos químicos y más. En este blog, exploraremos los beneficios delas bombas de desplazamiento positivo, discutiremos qué son y cómo funcionan, y examinaremos algunas aplicaciones comunes. Con la información correcta, puede tomar una decisión informada sobre si unabomba de desplazamiento positivoes la mejor opción para sus necesidades.
Las bombas de desplazamiento positivose denominan así porque crean undesplazamiento positivodentro de la cámara de la bomba. Estedesplazamientoes creado por elimpulsor giratorio de la bomba , que obliga al líquido a fluir a través de la entrada de la bomba y salir por la salida. Elimpulsorestá unido a un eje giratorio, que es accionado por un motor eléctrico o un motor diésel.
Hay muchostipos diferentes de bombas de desplazamiento positivo, pero la mayoría de ellas dependen de uno de dos mecanismos para crear eldesplazamiento:alternativoo giratorio.
Las bombas alternativasson eltipo más simple de bomba de desplazamiento positivo. Usan un pistón para crear eldesplazamientomoviéndose hacia arriba y hacia abajo en la cámara de la bomba. Este movimiento hace que el líquido sea aspirado y expulsado de la bomba.
Las bombas giratorias utilizan unimpulsor giratorio para crear eldesplazamiento. Elimpulsorestá unido a un eje giratorio, que es accionado por un motor eléctrico o un motor diésel. A medida que elimpulsorgira, hace que el líquido entre y se expulse de la bomba.
Los beneficios delas bombas de desplazamiento positivoincluyen:
1. Confiabilidad:las bombas de desplazamiento positivoson confiables y pueden manejar una amplia gama de líquidos, incluidos agua, aceites, combustibles y productos químicos.
2. Eficiente:las bombas de desplazamiento positivoson muy eficientes y pueden alcanzaraltos caudalescon bajos requisitos de potencia.
3. Duraderas:las bombas de desplazamiento positivoson duraderas y pueden soportaraltas presionesy temperaturas.
4. Fácil de mantener:las bombas de desplazamiento positivoson fáciles de mantener y suelen tener una larga vida útil.
Las aplicaciones debombas de desplazamiento positivoincluyen:
1. Industrial:las bombas de desplazamiento positivose utilizan en muchasaplicaciones industriales, incluido el tratamiento de agua, la producción de petróleo y gas, el procesamiento químico, alimentos líquidos como chocolate y jarabe, así como soluciones como champús.
2. Agrícola:las bombas de desplazamiento positivose utilizan en muchas aplicaciones agrícolas , incluido el riego, la alimentación del ganado y el manejo de granos.
3. Doméstico:las bombas de desplazamiento positivose utilizan en muchas aplicaciones domésticas, incluidoel suministro de agua, sistemas sépticos y circulación de piscinas y spas.
Genemco ofrece una gran variedad debombas de desplazamiento positivo de calidad fabricadas para uso industrial. Contamos con expertos en equipos en el sitio que lo ayudarán a elegir la bomba adecuada para su tarea específica.
Únase a la comunidad de Genemco de más de 30 000 personas y reciba descuentos exclusivos, anuncios de nuevos inventarios, oportunidades y nuestro boletín semanal, ¡además de algunas sorpresas!
100% gratis, ¡cancela la suscripción en cualquier momento!
Únase a la comunidad de Genemco de más de 30 000 personas y reciba descuentos exclusivos, anuncios de nuevos inventarios, oportunidades y nuestro boletín semanal, ¡además de algunas sorpresas!
100% gratis, ¡cancela la suscripción en cualquier momento!