It's a Bird, It's a Plane, It's Flying Ice Cream? - Unilever’s The Ice Cream Shop Partners with Flytrex for Ice Cream Delivery via Drone

Lo que alguna vez habría sido algo sacado de una novela de ciencia ficción se está convirtiendo rápidamente en nuestra realidad tecnológica... ¡Entregas con drones!
En una época en la que la velocidad es rey, empresas como Amazon, Matternet, FedEx, UPS, DHL, Flirtey y Flytrex han adoptado esta alternativa de entrega rápida a la forma tradicional de utilizar camiones, aviones y trenes. El concepto: mejorar la velocidad de entrega, ampliar los radios de entrega y obtener una ventaja competitiva en las ventas.

Según Emergen Research , el tamaño del mercado mundial de servicios de entrega con drones fue de 520,0 millones de dólares en 2019 y se espera que alcance los 9,51 mil millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual del 44,2%. Esta nueva dirección en el transporte de mercancías hace que algunas empresas reimaginen su modelo de negocio, entra al escenario a la derecha, The Ice Cream Shop , el primer escaparate digital de Unilever y una nueva forma de pedir tus marcasde helado favoritas directamente en la puerta de tu casa. Con los productos favoritos de los fanáticos de las queridas marcas de helados Ben & Jerry's, Talenti, Magnum, Klondike, Breyers, Popsicle y Good Humor, ¡The Ice Cream Shop podrá satisfacer tu antojo en minutos!

The Ice Cream Shop se ha asociado con Flytrex , líder en entrega ultrarrápida bajo demanda para alimentos y venta minorista. Ofrecen entrega de helados mediante drones en todas las ubicaciones de Flytrex en EE. UU.: Holly Springs, Fayetteville y Raeford, Carolina del Norte, y Granbury, Texas.


Crédito de la imagen: Alimentos refrigerados y congelados.

Entonces, ¿qué deberías esperar?
Según RFF , los pedidos de The Ice Cream Shop se entregarán por los cielos al frente y a los patios traseros de los residentes locales en un tiempo de vuelo inferior a tres minutos. Los pedidos se realizan mediante la aplicación Flytrex, que proporciona a los clientes actualizaciones en tiempo real a lo largo de la ruta de entrega hasta que el paquete se baja de forma segura por cable a su patio.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Flytrex como nuestro primer socio de entrega con drones para llevar The Ice Cream Shop a nuevas alturas", dijo Russel Lilly, gerente general de Unilever North American Ice Cream. “No solo estamos brindando una manera emocionante, innovadora y ultrarrápida para que los fanáticosdel helado disfruten de sus marcas favoritas de helado Unilever, sino que The Ice Cream Shop y Flytrex tienen paquetes de helado exclusivos disponibles para su compra. Ya sea que necesite algunas delicias para endulzar la barbacoa de su jardín o le apetezca una galleta crujiente, estamos listos para volar directamente a su puerta”.

La aplicación Flytrex también ofrecerá paquetes exclusivos de The Ice Cream Shop, perfectos para cualquier antojo u ocasión, que incluyen:

  • Paquete para amantes del chocolate que incluye trufa de chocolate Breyers, barra de vainilla original Klondike, mini barras de caramelo doble Magnum, paleta de helado y brownie de chocolate Ben & Jerry's.
  • Paquete de galletas crujientes que incluye galletas y crema Breyers, sándwich de vainilla Klondike, galletas crujientes de caramelo Talenti, leche y galletas Ben & Jerry's, masa para galletas con chispas de chocolate Ben & Jerry's.
  • Paquete de barbacoa en el patio trasero que incluye vainilla natural Breyers, chocolate Breyers, barras de pastel de fresa Good Humor, paletas de uva, cereza, paletas de naranja, sándwich de vainilla Klondike, comida de phish de Ben & Jerry's, Americone Dream de Ben & Jerry's.
  • Paquete Berry Fruity que incluye fresa Breyers, barras de tarta de fresa Good Humor, paleta de uva, cereza, paletas de naranja, frambuesa romana Talenti y tarta de queso con fresa Ben & Jerry's.
    • Paquete de helados favoritos que incluye Ben & Jerry's Half Baked, Breyers Natural Vanilla, Klondike Original Vanilla Bar y Magnum Ice Cream Bars Double Caramel.
    • Paquete de favoritos de Ben & Jerry's que incluye Ben & Jerry's Half Baked, Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie, Ben & Jerry's Cherry García, Ben & Jerry's Chocolate Chip Cookie Dough


Lo positivo:
Además de satisfacer su gusto por lo dulce en cuestión de minutos, esta nueva forma de transporte también reduce la congestión del tráfico, lo que a su vez reduce las emisiones de carbono, ayudando así al medio ambiente con menos contaminación. También ayudará con los costos de transporte tanto para los consumidores como para las empresas. Los plazos de entrega son de unos pocos minutos a horas, en lugar de dos o tres días. También hay menos riesgo de daños a la carga durante el transporte y manipulación porque el vuelo de drones es razonablemente fluido.


Desafíos:
Emergen Reserarch dice que si bien muchos drones pueden ser autónomos, existen varios obstáculos que superar, como aterrizar un drone en lugares conocidos o desconocidos. Dejar caer cosas o entregarlas desde el aire no es una tarea fácil. Además, debido a que los drones son maquinaria costosa, existe la posibilidad de que sean robados o dañados. La seguridad del cliente es el problema al que se enfrentan actualmente todos los principales participantes en el mercado de entregas con drones. Como suele ocurrir con el desarrollo y lanzamiento de todas las nuevas tecnologías e ideas, hay muchos obstáculos que superar. Pero con el software adecuado, el tiempo de desarrollo y la capacitación adecuada, tenemos la esperanza de que todos puedan superarse.


¡El futuro está aquí y tiene un sabor dulce!



Crédito fuente
Crédito fuente
Crédito fuente