The Danger Zone!

¡La zona de peligro! ¿A qué nos referimos cuando utilizamos el término? Estamos hablando del rango de temperatura entre 40 °F y 140 °F cuando las bacterias crecen más rápidamente, duplicándose en tan solo 20 minutos. Este rango de temperaturas a menudo se denomina "zona de peligro".

Las bacterias existen en todas partes de la naturaleza y, aunque se encuentran en todas partes y son vitales para los ecosistemas del planeta, algunos tipos de bacterias que se encuentran en los alimentos pueden causar enfermedades. A continuación se incluyen algunos consejos sobre manipulación segura de alimentos proporcionados por el Departamento de Agricultura de EE. UU .

Mantenga los alimentos fuera de la "zona de peligro"
Nunca dejes los alimentos fuera del frigorífico por más de 2 horas. Si la temperatura es superior a 90 °F, los alimentos no deben dejarse afuera por más de 1 hora.

Mantenga los alimentos calientes a 140 °F o más. Coloque los alimentos cocidos en platos calentadores, mesas de vapor precalentadas, bandejas calentadoras y/o ollas de cocción lenta.

Mantenga los alimentos fríos en frío, a 40 °F o menos. Coloque la comida en recipientes sobre hielo.

Cocinando
La carne y las aves crudas siempre deben cocinarse a una temperatura interna mínima segura. Al asar carnes y aves, utilice una temperatura del horno no inferior a 325 °F.

Si no va a servir comida caliente de inmediato, es importante mantenerla a 140 °F o más.

Almacenamiento de sobras
Una de las causas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos es el enfriamiento inadecuado de los alimentos cocidos. Las bacterias pueden reintroducirse en los alimentos después de que se hayan cocinado de forma segura. Por esta razón, las sobras deben colocarse en recipientes poco profundos para que se enfríen rápidamente y refrigerarse a 40 °F o menos dentro de dos horas.

Recalentar
Los alimentos deben recalentarse completamente hasta una temperatura interna de 165 °F o hasta que estén calientes y humeantes. En el horno microondas, cubra los alimentos y gírelos para que se calienten de manera uniforme.


Crédito fuente
Crédito fuente