Cuando se trata de equipos de refrigeración industrial, existen muchos beneficios para las empresas que compran equipos usados, como compresores alternativos usados en comparación con los nuevos. Los equipos usados suelen ser menos costosos que los nuevos y aún pueden proporcionar el mismo nivel de rendimiento y funcionalidad. Otro beneficio importante de comprar un compresor usado es que puede ayudar a las empresas a reducir su impacto ambiental. Los equipos usados ya han sido fabricados y operados, por lo que no se requiere la misma cantidad de recursos para producir equipos nuevos. Esto puede ser un gran problema para las empresas que buscan reducir su huella de carbono. Comprar equipos de refrigeración industrial usados es una oportunidad de obtener equipos de alta calidad sin tener que gastar mucho dinero. Eso no es todo, ¡un compresor usado también puede ahorrarle mucho tiempo! Esto se debe a que cuando solicita un equipo de refrigeración usado, se puede enviar de inmediato. Eso significa que puede ponerlo en funcionamiento en su planta mucho más rápido que si tuviera que pasar por el proceso de comprar un compresor nuevo. Si está buscando compresores alternativos usados, este artículo le enseñará todo lo que necesita saber sobre la compra de equipos usados.
¿Qué es un compresor alternativo?
Un compresor alternativo es un compresor de desplazamiento positivo en el que el desplazamiento se logra mediante la acción de un pistón que se mueve hacia adelante y hacia atrás en una cámara cilíndrica. Los pistones comprimen los gases a medida que suben y bajan en el cilindro del compresor. Este tipo de compresor comprime aire y otros gases naturales para su uso en aplicaciones como compresores de aire, compresores de gas y sistemas de refrigeración. Dado que los equipos compresores nuevos pueden ser costosos, muchas empresas invierten en compresores alternativos usados .
Estos compresores se utilizan en sistemas de refrigeración para comprimir y hacer circular el gas refrigerante a través del sistema. El gas refrigerante se comprime a alta presión y se enfría a medida que fluye a través del condensador. Luego, el gas refrigerante enfriado circula a través del evaporador, donde absorbe calor del aire, lo que genera aire enfriado. Luego, el gas refrigerante se comprime nuevamente y se devuelve al condensador.
Los compresores de pistón alternativo tienen tres componentes principales: el cuerpo del compresor, el pistón del compresor y las válvulas del compresor. El cuerpo del compresor es la estructura principal del compresor. Alberga el pistón del compresor, las válvulas del compresor, los cojinetes y los sellos. El pistón del compresor es una pieza cilíndrica en el cuerpo del compresor. Está conectado al cigüeñal y el movimiento del cigüeñal hace que el pistón se mueva hacia arriba y hacia abajo. Las válvulas del compresor controlan el flujo de aire que entra y sale del compresor de pistón.
Hay varios otros tipos de compresores, incluidos los compresores rotativos y de tornillo y los compresores centrífugos. Funcionan de manera diferente a los compresores de pistón. El compresor de tornillo rotativo consta de un tornillo o un rotor en forma de tornillo que gira dentro de una carcasa cilíndrica. El rotor comprime el gas o fluido a medida que se mueve a lo largo del tornillo. Un compresor de tornillo giratorio es un dispositivo que aumenta la presión de un gas o líquido. Otro tipo de compresor es un compresor centrífugo. Los compresores centrífugos son compresores de gas que utilizan un impulsor giratorio para presurizar el gas. El impulsor es una estructura en forma de rueda rodeada por una carcasa curva. A medida que el impulsor gira, obliga al gas a fluir a través de la carcasa, aumentando la presión del gas.
¿Cómo puede su empresa utilizar un compresor alternativo?
Los compresores alternativos usados se utilizan ampliamente en sistemas de refrigeración industrial . Son máquinas simples, confiables y eficientes que pueden manejar una amplia gama de aplicaciones. Los sistemas de refrigeración industrial con compresores alternativos se utilizan a menudo en empresas que requieren una gran cantidad de refrigeración, como hospitales, supermercados y centros de datos. También se pueden encontrar en empresas con muchas unidades de refrigeración, como restaurantes y bares. El compresor puede proporcionar la presión de aire necesaria para hacer funcionar el equipo, lo que ayuda a acelerar el proceso de fabricación. En algunos casos, también se puede utilizar para secar el producto, ayudando a mejorar la calidad y consistencia del producto final.
Los compresores alternativos de cilindro son un tipo común de compresor. Se utilizan para comprimir gases y transferir energía al gas. El compresor tiene un pistón que se mueve dentro de un cilindro. La energía se transfiere a medida que el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo. Luego, este gas se comprime y se transfiere a otra área.
Hay muchos usos diferentes para los compresores alternativos. Los compresores también se pueden utilizar en el procesamiento de bebidas y alimentos y otras aplicaciones. Además, los compresores pueden proporcionar aire comprimido para los sistemas de refrigeración. Si está buscando un equipo confiable que pueda usarse para una variedad de propósitos, los compresores alternativos usados de Genemco son la opción correcta para su negocio.
¿Qué debe tener en cuenta al comprar un compresor alternativo usado?
Si está comprando un compresor usado , hay algunos factores que debe tener en cuenta al elegir uno para su negocio. El factor más importante es la potencia y la capacidad del compresor. Los compresores alternativos vienen en versiones sin aceite y lubricadas con aceite. Los compresores sin aceite son menos costosos y mejores para aplicaciones de fluidos no inflamables. Los compresores lubricados con aceite son más caros pero mejores para aplicaciones de fluidos inflamables.
Al considerar la potencia del compresor, es necesario examinar los siguientes factores:
Caballos de fuerza (HP): La potencia nominal de un compresor es la cantidad de energía que el compresor puede producir. Es importante conocer esta clasificación porque le ayuda a determinar qué tan potente es el compresor. Cuantos más caballos de fuerza tenga el compresor, más trabajo podrá realizar a la vez.
Capacidad (CFM): CFM se refiere a la cantidad máxima de aire que un compresor puede producir a un nivel de presión determinado medido en pies cúbicos por minuto (CFM). Cuanto mayor sea el CFM, más aire podrá producir el compresor. Si está buscando un compresor que pueda manejar aplicaciones de servicio pesado, puede encontrar el perfecto para sus operaciones industriales en Genemco.
Además, considere si desea un compresor de una, dos o tres etapas. Los compresores de una sola etapa son más pequeños y menos costosos, pero tienen una relación de compresión más baja. Esto significa que no pueden manejar tanto aire como un compresor de dos etapas. Si necesita un compresor con una relación de compresión alta, deberá optar por un compresor alternativo de dos o tres etapas. El compresor de tres etapas tiene una variedad de beneficios sobre un compresor de una sola etapa. Las tres cámaras crean una salida de potencia más consistente, lo que significa que el compresor no tiene que trabajar tan duro para alcanzar la presión deseada. El compresor de tres etapas es más capaz de manejar las fluctuaciones en la presión del aire, lo que significa que puede funcionar en una gama más amplia de aplicaciones.
Otro factor al evaluar los compresores alternativos usados son los tamaños de entrada y salida. El tamaño de entrada es el tamaño de la abertura por donde el aire ingresa al compresor, mientras que el tamaño de salida es el tamaño de la abertura por donde el aire comprimido sale del compresor. Algunos compresores también están diseñados específicamente para comprimir un determinado tipo de gas o para usarse para realizar funciones específicas. Al comparar diferentes compresores alternativos, considere cuánto aire puede producir cada uno.
¿Qué más necesita saber sobre los compresores alternativos industriales?
El compresor alternativo industrial se utiliza desde hace más de un siglo y sigue siendo el tipo de compresor más común en uso. Hay varias razones para su popularidad. Los compresores alternativos son dispositivos relativamente simples y resistentes que son fáciles de mantener y operar. También tienen un costo relativamente bajo. El compresor alternativo puede comprimir gases en una amplia gama de presiones. Esto lo convierte en un motor autónomo que no requiere una fuente de ignición externa. Un compresor reciprocante usado puede ayudar a su negocio de muchas maneras, entre ellas:
- Costos de energía reducidos: un compresor alternativo puede ayudarlo a ahorrar energía al controlar la velocidad del compresor para satisfacer las necesidades del sistema. También puede mejorar su proceso de producción y ayudarlo a cumplir con las regulaciones ambientales.
- Mayor producción: Un compresor usado puede ayudar en su proceso de producción porque puede soportar más presión y producir más aire que uno obsoleto. Aumenta la producción al proporcionar un flujo más constante de aire comprimido.
- Calidad mejorada: Un compresor industrial usado puede ayudarle a producir un producto de mayor calidad al proporcionar un flujo de aire más constante.
- Mayor tiempo de actividad: Los compresores alternativos usados pueden ayudarle a aumentar el tiempo de actividad al proporcionar una fuente de aire comprimido más confiable y consistente.
¿Por qué su empresa necesita un compresor alternativo industrial usado?

Cuando las empresas buscan equipos nuevos, el precio es siempre una de las principales preocupaciones. Y por una buena razón, comprar equipos nuevos puede representar una inversión importante. Pero muchas empresas no se dan cuenta de que pueden ahorrar dinero optando por equipos industriales usados. Puedes encontrar modelos de alta gama con excelente capacidad e incluso motores de ventilador premium. Un motor de ventilador es responsable de soplar aire a través del compresor para mantenerlo frío. Esta es una parte clave del compresor porque si no se enfría, el compresor puede sobrecalentarse y dañarse.
Encontrar un compresor usado de calidad es beneficioso para su negocio. Un mejor compresor será más eficiente energéticamente, lo que le permitirá ahorrar dinero en sus facturas de energía. También será más confiable, lo que significa que gastará menos tiempo y dinero reparándolo. Otra razón para encontrar un compresor usado en el que pueda confiar es que puede ayudarle a mejorar su producción. Un compresor duradero y funcional puede manejar más trabajo, permitiéndole producir más productos en menos tiempo. Esto puede permitirle hacer crecer su negocio y mantenerse al día con su competencia.
Está tomando una decisión acertada al elegir compresores alternativos industriales usados. Los compresores alternativos son algunos de los compresores más confiables y duraderos del mercado. Pueden brindarle años de servicio de calidad, lo que los convierte en una excelente inversión para su negocio. Además, un compresor usado o seminuevo puede ser mucho más asequible que un modelo nuevo. Al comprar un compresor reciprocante usado, considere las necesidades de su negocio. Asegúrate de elegir un modelo que tenga el tamaño adecuado y las características que necesitas, e incluye el coste de reparación y mantenimiento en tus cálculos. Más allá de simplemente ahorrar dinero en el precio base de su equipo, su empresa también puede ahorrar miles de dólares solicitando equipos que estén listos para enviar desde Genemco.
Un compresor reciprocante usado puede ser parte integral de sus operaciones, pero solo si se lo cuida adecuadamente. Los compresores alternativos son fáciles de mantener y ofrecen un alto nivel de confiabilidad. Un compresor reciprocante usado es una excelente opción si busca un compresor asequible y confiable. Encuentre un vendedor confiable para asegurarse de obtener un producto de calidad. Genemco está aquí para ayudarle si no está seguro de dónde buscar o cómo empezar. Tenemos una amplia selección de compresores alternativos usados y podemos ayudarlo a encontrar el modelo perfecto para su negocio. También ofrecemos una variedad de servicios, que incluyen reparaciones y mantenimiento, para que pueda estar seguro de que su compresor funcionará sin problemas durante muchos años.