Evaporadores

Genemco ofrece Evaporadores usados ​​de los mejores fabricantes

Compre marcas populares como APV, SPX y Goulds.

TASTE Evaporador de cuatro efectosTASTE Evaporador de cuatro efectos
Agotado
Secadora Roto-Louvre FMC
Agotado
Desaireador MelloyDesaireador Melloy
Agotado
Desaireador Melloy

TMCB321.3a

Separador Paraflash de acero inoxidableSeparador Paraflash de acero inoxidable
Agotado Vendido recientemente
Acabadora APV Modelo R86Acabadora APV Modelo R86
Agotado
Refractómetro de mano AtagoRefractómetro de mano Atago
Agotado

Los evaporadores se utilizan para evaporar líquidos y convertirlos en gas mediante transferencia de calor. Todos los evaporadores tienen mecanismos para separar el líquido del vapor mediante transferencia de calor. La materia prima pasa por tubos calentados y evapora el agua que contiene. Los evaporadores consisten en un recipiente o recipiente en el que se añade líquido. A continuación, el líquido se expone a un medio de calentamiento y se vaporiza en el punto de ebullición, normalmente mediante un intercambiador de calor o vapor. A medida que el líquido se evapora, los vapores se recogen en el recipiente. Los vapores pueden pasar por un condensador y convertirse de nuevo en un concentrado líquido o utilizarse como gas, según la aplicación.

Los evaporadores usados se utilizan para convertir productos químicos líquidos en vapor. Este equipo se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, incluida la producción de alimentos, la fabricación de productos farmacéuticos, plantas químicas y más. En la industria alimentaria, los evaporadores se utilizan para reducir el contenido de agua de jugos, jarabes y otros líquidos para concentrar su sabor y textura. En la industria farmacéutica, los evaporadores se utilizan para reducir el contenido de humedad de medicamentos y otros productos farmacéuticos. Esto ayuda a mejorar la estabilidad del producto y evitar que se degrade con el tiempo. En la industria química, los evaporadores se utilizan para separar los componentes de una mezcla, como aceites y solventes. Esto se hace calentando la mezcla y permitiendo que los componentes más volátiles se evaporen, dejando atrás los componentes menos volátiles. La conversión de productos químicos líquidos en vapor se conoce como destilación.

Los evaporadores están diseñados para manejar una amplia gama de evaporaciones con un medio de calentamiento. Algunos evaporadores permiten una evaporación del 99 por ciento en una sola pasada, mientras que otros requieren múltiples pasadas de destilación para lograr los mismos resultados. Los evaporadores se pueden utilizar para reducir la concentración de una solución, eliminar impurezas o recuperar sólidos de una solución. Los tipos más comunes de evaporadores son los evaporadores de película descendente, los evaporadores de película ascendente, los evaporadores de circulación forzada, los evaporadores de placas, los evaporadores por lotes y los evaporadores de recompresión mecánica de vapor.

No importa si trabaja en la industria alimentaria o en otra área, comprar evaporadores usados es una excelente manera de ahorrar dinero cuando busca ampliar su sistema de refrigeración o necesita reemplazar un evaporador existente. Los equipos usados pueden ser una solución rentable en comparación con la compra de una unidad nueva. Comprar equipos usados también es una excelente manera de ayudar al medio ambiente, ya que reduce los desechos y aumenta la sostenibilidad. Si busca una forma eficiente y rentable de agregar o reemplazar un evaporador en su sistema de refrigeración, entonces considerar un evaporador usado es una excelente opción.