Compresores alternativos

Genemco ofrece compresores alternativos de los principales fabricantes

Compre marcas populares como Mycom, Frick, FES y Vilter


Quality Used Reciprocating Compressors for Industrial Refrigeration

For over 35 years, Genemco has been North America's leading supplier of premium used reciprocating compressors for industrial refrigeration applications. Our extensive inventory includes complete reciprocating compressor systems with capacities ranging from 10 to 200 HP from the industry's most trusted manufacturers.

Why Choose Genemco for Your Reciprocating Compressor Needs?

  • Diverse Selection: Access a comprehensive inventory of used reciprocating compressors with various capacities
  • Trusted Brands: Premium equipment from Vilter, Frick, Carrier, York, and other leading manufacturers
  • Configuration Options: Single-stage, two-stage, ammonia systems, and specialized refrigeration solutions
  • Significant Savings: Quality used equipment at a fraction of the cost of new compressor systems
  • Expert Support: Our specialists assist you in finding the ideal refrigeration solution for your specific application
  • Global Shipping: Seamless delivery to processing facilities worldwide

Whether you need reciprocating compressors for cold storage, food processing, or other industrial refrigeration applications, our inventory includes options to meet your specific capacity requirements and budget constraints.

Browse our extensive collection of industrial reciprocating compressors below, or contact our team for personalized assistance with your specific refrigeration equipment needs.

Un compresor alternativo es un tipo de compresor de desplazamiento positivo que utiliza un pistón para comprimir el refrigerante. Por eso, estos compresores también se conocen como "compresores de pistón". Funcionan según el principio de un movimiento alternativo, que permite que el pistón se mueva hacia adelante y hacia atrás dentro de un cilindro para comprimir el gas. Se utilizan comúnmente en sistemas de aire acondicionado y refrigeración para aplicaciones comerciales e industriales.

Un compresor alternativo consta de un cilindro, un pistón y un cigüeñal. El pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro del cilindro, comprimiendo el refrigerante a medida que se mueve hacia arriba y expulsándolo a medida que se mueve hacia abajo. A medida que el pistón se mueve hacia abajo, crea un vacío en el cilindro, lo que hace que entre el gas. El movimiento ascendente comprime el gas en la cámara, lo que aumenta la presión. Luego, el gas comprimido se libera a través de un sistema de válvulas para poder usarse. El cigüeñal convierte el movimiento de vaivén del pistón en movimiento rotatorio, que se utiliza para accionar el compresor. En general, se puede ver que el mecanismo del compresor en sí mismo implica una serie de componentes para funcionar de manera eficiente. Desde el cilindro, el pistón y la biela hasta otras piezas, descubrirá que cada componente desempeña un papel vital en el proceso de compresión.

    Los componentes principales de los compresores alternativos incluyen los siguientes:
  • Cilindro: El cilindro es el componente principal del compresor y está diseñado para contener el gas o refrigerante.
  • Piston: El pistón es el componente que se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro del cilindro y comprime el gas.
  • Cigüeñal: El cigüeñal convierte el movimiento de ida y vuelta del pistón en movimiento rotatorio.
  • Biela: La biela conecta el pistón al cigüeñal.
  • Cojinetes: Los cojinetes sostienen el cigüeñal y le permiten girar suavemente.
  • Sellos: Los sellos evitan fugas y mantienen una compresión adecuada.
  • Sistema de lubricación: El sistema de lubricación proporciona lubricación a los cojinetes y otras partes móviles para reducir el desgaste y mejorar la eficiencia.
  • Valves: Las válvulas desempeñan un papel en el funcionamiento de los compresores, permitiendo que el gas ingrese al cilindro o que salga la presión de descarga. El funcionamiento de las válvulas permite abrirlas y cerrarlas para garantizar la dirección adecuada del flujo y evitar el reflujo.

    El uso de un compresor alternativo tiene varias ventajas. Estas máquinas ofrecen una multitud de beneficios que las convierten en una opción popular para aplicaciones industriales. Vea algunos de sus beneficios a continuación:
  • Alta eficiencia: Los compresores alternativos pueden funcionar con altas relaciones de compresión, lo que resulta en alta eficiencia y bajo consumo de energía.
  • Confiabilidad: Un compresor alternativo tiene un diseño simple y pocas partes móviles, lo que lo hace confiable y fácil de mantener.
  • Bajo mantenimiento: El diseño del compresor permite un fácil mantenimiento. Son fáciles de instalar y transportar, y los controles regulares pueden mantenerlos funcionando sin problemas durante años.
  • Ruido mínimo: Este tipo de compresor suele ser más silencioso que otros tipos de compresores.
  • Bajo costo: Estos compresores son relativamente económicos de comprar y operar. Por lo general, puede encontrar un compresor alternativo a la venta a un precio razonable.
  • Versatilidad: Ya sea que trabaje en petróleo y gas, en la industria automotriz o en fabricación, estos compresores pueden manejar una amplia gama de aplicaciones.

    Como puede ver, hay muchas razones para invertir en un compresor, desde una mayor eficiencia hasta mayor versatilidad.

Los dos tipos de compresores tienen funciones similares en cuanto a la producción de aire comprimido. La principal diferencia es el hecho de que un compresor de tornillo rotativo utiliza dos tornillos engranados (rotores) que giran uno al lado del otro. El aire viaja a través de estas ranuras entrelazadas a medida que las espirales giran y el aire se comprime a través de las cámaras. Los compresores rotativos también suelen estar diseñados para funcionar por sí solos y no duran tanto como un sistema de compresión alternativo.

Hay diferentes tipos de sistemas de compresión alternativos que conviene conocer. El primero es el compresor de simple efecto. Este funciona comprimiendo el gas en una sola carrera del pistón, impulsándolo hacia un tanque de almacenamiento o a través de una válvula de descarga. También hay un compresor de doble efecto. Este comprime el gas durante las carreras ascendentes y descendentes del pistón. También encontrará que hay un compresor sin aceite diseñado para eliminar el riesgo de contaminación por aceite, por lo general en industrias como la farmacéutica o la fabricación de alimentos. Nuestro sitio web es un gran recurso para obtener más información sobre los tipos de compresores disponibles. Por ejemplo, puede comprar compresores sin aceite en nuestro sitio hoy mismo.

Dentro del compresor, el pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás, creando un poderoso empuje que puede generar la presión necesaria para tareas exigentes. Esto hace que el sistema de compresión alternativo sea ideal para tareas como accionar herramientas neumáticas, operar maquinaria pesada e incluso llenar cilindros de gas. Industrias como la del petróleo y el gas, la automotriz, la fabricación de alimentos y bebidas e incluso la farmacéutica pueden utilizar este tipo de equipo para lograr una mejor eficiencia operativa dentro de sus instalaciones.

    Al elegir compresores alternativos en el sitio web de Genemco, debe considerar varios factores:
  • Tipo de refrigerante: Asegúrese de que el compresor sea compatible con el tipo de refrigerante que está utilizando.
  • Capacidad: Seleccione un compresor con una capacidad que cumpla con los requisitos de enfriamiento de su sistema.
  • Condiciones de funcionamiento: Tenga en cuenta la temperatura de funcionamiento y el rango de presión del compresor, así como la temperatura ambiente y la humedad del entorno en el que se utilizará.
  • Nivel de ruido: Si los niveles de ruido son una preocupación, elija un compresor con un nivel de ruido bajo.
  • Facilidad de mantenimiento: Tenga en cuenta la facilidad de mantenimiento y la disponibilidad de repuestos al seleccionar un compresor.

    Si tiene preguntas sobre un equipo específico, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo para ayudarle.